This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25221:如何提高 OCP 的精度

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533367/tps25221-how-to-improve-the-accuracy-of-ocp

器件型号:TPS25221

工具/软件:

您好先生

设置 为 1.6A  

我希望 IOS (min)= 1500mA / IOS (max)= 1700mA 之间的范围

根据表 3、更坏的情况是  1% 电阻下的 1438mA~ 1699mA

那么、如果我使用 0.1%的电阻、我是否可以知道更坏情况的范围? 能否满足   IOS (min)= 1500mA / IOS (max)= 1700mA 范围?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../E2E_5F00_Answer.xlsx

    Alex、

    我设置了一个包含 34.8K 电阻的电子表格


    最好使用 34.5K 电阻器、但可以修改电子表格来计算目标值。

    使用 34.8K 0.1%电阻器时、电流限制范围将介于 1.864A 和 1.452A 之间

    此致、

    Chuck

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Chuck

     我是否可以知道哪一个电阻器能够满足  IOS (min)= 1500mA / IOS (max)= 1700mA 之间的电流限制范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    这种精度水平在设计中是不可能实现的。  下面显示了使用一个 33.8K 电阻器可以达到的最接近程度。

      最小值 (k) 标称值 (k) 最大值 (k)
      33.7662 33.8. 33.8338
    最大 IO 数 1732.559. 1730.879 1729.202.
    Ios 标称值 1634.111. 1632.47 1630.833.
    IOSMIN 1499.023 1497.475 1495.929

    此致、

    Chuck