This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:从 TPS25750 迁移后对 BQ25792 进行 CAN't 写入

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, BQ25792, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534277/tps25751-can-t-write-to-bq25792-after-migrating-from-tps25750

器件型号:TPS25751
Thread 中讨论的其他器件:BQ25792、TPS25750

工具/软件:

您好、

我们使用了与 TPS25750 相同的 I2C API 来尝试 TPS25751、并发现我们可以从 BQ25792 读取、但无法写入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diverger:

    您能详细说明一下这一含义吗? 您是否引用了 4CC “I2Cw"和“和“I2Cr"?“?

    1.在器件之间移动后、您是否使用最新版本的 GUI 生成了新的二进制文件? (v1.1.0)

    2.您能否确认设备启动并正确进入应用程序模式?

    3.您能否在 I2Ct 和 I2Cc 端口上为 I2C 读取和写入案例捕获 I2C 并共享日志?

    我不希望他们在使用这些命令时遇到任何困难、因此有兴趣了解您在做什么。 TPS25750 与 TPS25751 之间的 I2Cw 命令不应有任何差异。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的,我们使用 GUI 工具为 251 生成新的二进制文件。

    2.是的,它引导进入 APP 模式,证据是我们可以读回 bq 芯片的寄存器

    如果您确认通信方法与 250 相同、我们将在我们这边做更多检查

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diverger:

    是的、两个器件之间的启动和通信方法是相同的。 我建议读取 TPS25751 MODE (0x03) 寄存器、以确认其读回“APP “模式。

    TPS25751TRM 中有一个有关 I2Cw 的已知拼写错误。 请参阅下图以了解正确的 I2Cw 表。 TPS25751TRM  不正确  表明第 3 个字节是保留字节。

    谢谢。此致、

    Chris