This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650320-Q1:我们可以将 TPS650320-Q1 重写几次以使用 BOOSTXL-TPS65033 吗?

Guru**** 2371820 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-TPS65033, TPS650320-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531846/tps650320-q1-can-we-tps650320-q1-rewrite-several-times-for-using-boostxl-tps65033

器件型号:TPS650320-Q1
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-TPS65033

工具/软件:

我们尝试重写 TPS650320-Q1 LDO 电压输出、以便 在 TI GUI 厨房中使用 BOOSTXL-TPS65033。

我们可以第一次编写 Setting Voltage、但之后不能重写。

它不可能重写几次吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeongho:

      TPS650320-Q1 是一款 GPN;请提供 OPN 以检查其是否可重新编程。

     从您刚才提到的、OPN 似乎是目录 OPN “TPS65032000-Q1",“,其、其启用了 I2C 功能、所有其他 “TPS650320xx-Q1" OPN“ OPN 都禁用了其 I2C 功能。  

     另外、您是否针对更改的电压使用了“Flash EEPROM“按钮?  

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil。

    感谢您的答复。

    它是 TPS65032001RGERQ1。

    是的、我使用这个按钮来更改电压。

    但是、我们改变电压的次数不能超过两次。

    谢谢!

    正浩。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeongho:

     奇怪的是、TPS65032001RGERQ1 是目录 OPN 、其启用了 I2C 功能、并且应使用 BOOSTXL-TPS65033 重写数千次。

     您能否尝试其他 几件商品、 以防此商品因某种原因受损?  

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phil:

    感谢您的答复。

    是的、我知道这是可重写的。 但我尝试了超过 50 件。

    然后、请检查是否可以正常 设置 EEPROM_PROG_CMD (0x4A)(0x00) 和闪存 EEPROM。

    之后我们无法重写。

    我们 EEPROM_PROG_CMD (0x4A) 是否设置为启用 NVM LDO 并对 EEPROM (0x2D) 进行编程?

    谢谢!

    正浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeongho:

     设置 EEPROM_PROG_CMD (0x4A)= 0x00 是不正常的。 请仅将“2Dh"写入“写入 EEPROM_PROG_CMD (0x4A)、以  EEPROM 进行编程

    谢谢!

    Phil