This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM828303:直接连接 VIN 和 EN 时的输出放电

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535107/tpsm828303-output-discharge-when-vin-and-en-are-directly-connected

器件型号:TPSM828303

工具/软件:

尊敬的支持团队:

有以下语句:
'因此、为了使放电功能正常工作、必须保持 VIN。'

如果直接连接 VIN 和 EN 并且它们同时下降、输出放电是否不起作用?

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice、

    没错!

    为了实现有源放电、必须存在 Vin。

    如果没有 Vin、放电将会更慢、唯一的路径是通过 HSFET 的体二极管流向 Vin。

    谢谢、

    Febin