This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM70880QEVM:次谐波振荡

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534740/lm70880qevm-subharmonic-oscillation

器件型号:LM70880QEVM

工具/软件:

您好、  

我尝试设计一个输入电压介于 33V 和 51V 之间的降压转换器。 输出电压为 20V。 输出电流介于 100mA 和 400mA 之间。 该转换器在 37V 至 51V 之间的输入电压下工作。 但在 37V 以下、输出调节效果不是很好。 问题与当前无关。 此外、在输入电压高于 37V 时、我发现占空比并不是很稳定。 它会稍微移动、就好像检测电阻上有一些噪声一样?  

转换器已通过 SIMPLIS 仿真完成、感谢  

LM70XX0-CALC  LM70XX0 快速入门设计工具计算器。 我附上了文件,如果它有帮助。  

该测试已在演示板上进行。 我根据需要修改了演示板。 如果转换器在最终电路板上无法正常工作、它允许我更改转换器。  

初始电感器为 47uH。 输出 陶瓷电容器约为 50 μ F。 频率为 450kHz、并且在 FPWM 模式下工作(通过波形发生器进行同步)。 我起初怀疑这可能是启用了展频、但同步后、LM70XX0 会在 FPWM 下自动工作、DRSS 功能会被禁用。 检测电阻等于 39m Ω

当我查看占空比时、它并不稳定、会从低占空比变为高占空比、看起来就像次谐波振荡。 由于无法获得斜率补偿值、因此我决定通过修改电感器的值来修改传递函数的品质因数 Q。 因此、我决定 增大电感器来降低次谐波振荡引起的谐振。 我通过仿真确认了这一点、并有效地降低谐振。 我放置了 68uH、然后放置了 150uH。 问题仍然相同、电感对问题似乎没有影响。 我还 拼命地试图放置一个 22 μ H。 问题仍然是一样的。  

根据快速入门设计和通过 SIMPLIS、转换器是稳定的、相位裕度约为 75°、交叉频率约为 10kHz。  

我决定查看降级板、看看降级板上是否也存在问题、它也存在、但问题已减弱。 我们可以在输入电压等于 6V 且输出电压等于 5V @ Iout = 100mA 时看到问题。 我不知道输出电流是否会增加、从而导致问题发生变化。  

你知道什么可能是问题? 如果您需要更多信息,请不要犹豫。  

e2e.ti.com/.../LM70XX0_5F00_VIN_5F00_20V_5F00_433k.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    随附了更新的快速入门计算器、该计算器应有助于减轻次谐波振荡。 之前的快速入门计算器中的电感值非常小。 更新后的快速入门计算器显示需要 220uH 电感器和 36m Ω 检测电阻器。 外部补偿材料明细表也已修改。

    e2e.ti.com/.../7701.LM70XX0_5F00_quickstart_5F00_calculator_5F00_A1.xlsm 

    Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我将根据新的快速入门计算器增大电感器。 您能否告诉我、用于防止转换器进入次谐波振荡的内部斜率补偿是什么? 我将验证它在 SIMPLIS 下是否正常工作。 如果符合保密协议、您可以直接向我发送电子邮件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    以下段落是我在数据表中看到的内容:

    Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 因此、如果我正确理解、它对应于每周期 24mV。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确。