工具/软件:
e2e.ti.com/.../three-Tierra-Rejada-cycles-1-hour-rest-June-19-2025.loge2e.ti.com/.../Gotion-Relaxation-Log-Post-VCal.log
我想了解为何在平坦地区调整剩余容量、令其放松。 我正在使用 chemID x4201、一个 104AH 磷酸铁锂电池、以及一个使用上述 chem ID 成功采集的黄金映像。 我的电池包配置是 16 节串联 1 并联、分流器尺寸为 50 微欧、设计能量等级为 20。 我开始时电池在 99% SOC 下几乎充满电、并连续运行了三个动态放电周期(每个周期为净~21AH 放电,但每个周期都包含一些较短的再生充电电流)。 我只允许在每个周期之间的一个小时,因此永远不允许电池放松。 在第三个周期完成 3 次后且弛豫之前、电量监测计记录了 41%的 SOC、这在预期 SOC 的 3%点以内令人满意地实现了精确度。 经过弛豫期后、电量监测计将 SOC 增加了 1%至 42%。 我想了解为什么要进行这种调整。 电池仍处于平坦区域、并且自三个放电周期开始以来未进行 QMax 更新。 VOK 位保持设置状态、OCVTAKEN 位保持清除、并设置 FIRSTDOD 位、这会向我指示电池已进入 RELAX 模式、但未发生用于 QMax 更新的合格开路电压。 如果未发生 QMax 更新、如何略微向上调整剩余容量、从而触发 SOC 增加 1%? 附件是三个连续动态放电周期中每一个周期的日志文件、然后是一个后续弛豫日志、用于捕获 41%到 42% SOC 调整
还请注意、在三个放电周期和弛豫日志以及弛豫仅日志之间、我注意到测量仪表电压读数略微偏离了 80 毫伏、然后重新校准了它。 这就是为什么电压突然似乎增加的原因