This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS76201:TPS76201 启用引脚内部上拉/下拉

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS76201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535440/tps76201-tps76201-enable-pin-internal-pull-up-down

器件型号:TPS76201

工具/软件:

TPS76201 使能引脚是否具有弱内部上拉或下拉电阻? 在设计中可以将此引脚悬空吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我正在审核您的请求、并将于今天通过 EOD 回复您。

    谢谢

    Ishaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS76201 使能引脚是否具有弱内部上拉或下拉电阻?

    EN 逻辑中没有上拉或下拉电阻器。

    在设计中可以将此引脚悬空吗?

    编号 我们建议将器件驱动 至高于 1.7V 的电压以实现使能、并将其驱动至低于 0.8V 以禁用器件。