This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76002:开路短路测试结果

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535128/lm76002-open-short-test-result

器件型号:LM76002

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户想了解特定引脚上的开路短路测试结果和行为、如下所示。 我们有任何数据吗?

打开测试

1.没有 2.2uF 旁路电容器的 VCC

2. FB 开路、PVIN=60V

3、SYNC/MODE 开路、未连接外部时钟

短路测试

VCC 短接至 GND

2. FB 短接至 GND、PVIN=60V

此致、

山下耕太郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yamashita-San、

    我们没有特定数据、但我们可以预期以下某种形式的行为:

    1) 如果没有旁路电容器、VCC 输出可能不稳定。 会影响内部电路的运行。  

    2) 如果顶部反馈电阻开路、输出将尝试调节到输入电压。 如果底部反馈电阻开路、输出将调节到基准电压  

    3) 器件将不知道处于哪种轻负载运行模式,因此可能会在轻负载下出现意外运行。  

    短路测试:

    1) 在测试期间、如果 VCC 对地短路、器件可能会损坏。

    2) 如果反馈接地短路、则输出将尝试调节至输入电压。  

    谢谢、

    Richard