This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5045:寻求针对适用于 EV 应用的 300W 隔离式全桥直流/直流转换器的 PWM 控制器建议

Guru**** 2508085 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2808A-1Q1, LM25037-Q1, LM25037, LM5045, UCC2808A-2Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535022/lm5045-seeking-recommendation-for-pwm-controller-for-300w-isolated-full-bridge-dc-dc-converter-for-ev-application

器件型号:LM5045
主题中讨论的其他器件: UCC2808A-2Q1、UCC2808A-1Q1 、LM25037-Q1、LM25037

工具/软件:

您好、

我目前正在设计一款 300W 隔离式全桥转换器电动自行车应用、 其规格如下:

  • 输入电压: 60–75 VDC

  • 输出电压: 12 VDC

  • 输出电流: 25A

  • 拓扑: 全桥隔离式

  • 开关频率: 100kHz

  • 隔离要求: ≥3kV

  • 目标效率: ≥92%

在探索可用选项时、我遇到了 LM5045 全桥 PWM 控制器 并希望与您核实:

  1. LM5045 是适合此应用、还是您推荐另一款更适合此功率级别和 EV 用例的控制器?

  2. 您能否分享此电压和功率范围内隔离式全桥直流/直流转换器的任何可用的参考设计、应用手册或设计指南?

  3. 此外、如果可能、您能否为我提供与推荐的控制器兼容的变压器设计建议(磁芯选择,匝数计算,绕组排列和辅助偏置绕组实现)?

非常感谢您针对该设计提供的建议和分享的任何参考资料。

非常感谢您的支持!