This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22992:未供电行为

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22953, TPS22992

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526818/tps22992-unpowered-behavior

器件型号:TPS22992
主题中讨论的其他器件:TPS22953

工具/软件:

在器件的其余部分 (VIN 和 VBIAS) 未通电时、“ON"引“引脚的电源电压为 3V 是可以接受的吗?  如果可以接受、内部下拉电阻是否在未通电状态下存在?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    ON 引脚上没有内部下拉电阻。

    器件将在此状态下工作、但可能不遵循数据表中提到的开关时序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不认为我的问题得到了理解。  我想要问的是、如果器件未通电、但上的输入引脚具有来自备用电池的 3V 电压电平、这是否会导致任何闩锁条件、通过器件的电流路径或器件中的任何其他不良行为、或者它是否能够耐受器件未通电时对正在供电的该引脚供电?  问题的第二部分是关于此输入端的“智能下拉“电阻器、以及该电阻器是否会在这种未供电条件下使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    很抱歉之前的混淆。

    该器件在 ON 引脚上具有智能下拉电阻、可下拉 ON 引脚以避免悬空。

    在您的情况下、导通将会很高、但不存在 VIN。 当 VIN 达到最小工作电压时、器件将启动。

    数据表中提到的时序可能会有所不同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、但我的问题仍未得到解决。  未加电时、智能下拉电阻器是否会接地?  在我所描述的情况下、将不会为器件供电、唯一会看到高于接地基准电压电平的信号将是 ON 引脚。  在这种情况下、智能下拉电阻将连接到 ON 引脚、从而产生通过智能电阻器接地的电流路径、或者将其视为高阻抗路径。  

    我的第一个问题也没有得到解决:...如果器件未通电但上的输入引脚、备用电池提供的电压电平为 3V、这是否会导致任何闩锁情况、通过器件的电流路径或器件中任何其他不良行为、或者它是否能够在器件未通电时耐受该引脚供电?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    器件需要 VBIAS 才能使电荷泵和控制逻辑正常工作。 有了 VBIAS、智能下拉电阻可能无法有效发挥作用。 当 VIN 和 VBIAS 上没有电压时、ON 引脚将处于悬空状态。  

    2.在这种情况下,设备将工作,但它可能不遵循 CT 引脚设置的压摆率。 正确的顺序是 VBIAS>>VIN>>VON。  

    您可以考虑 TPS22953、它没有这个智能上拉电阻器以及其他类似的东西、如 CT 和 PG。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amrit — 当未为 VIN 或 VBIAS 供电时、我更喜欢的是智能下拉电阻、它不会影响对 ON 引脚施加的电压。  您提到、如果没有 VIN 和 VBIAS 即智能下拉电阻可能无法有效工作,是否有办法明确确认智能下拉电阻不会影响该输入端的电流路径 — 也就是说,它是否会真正悬空,因此没有电流流经该引脚?

    您还提到、该器件在不通电的情况下可以工作、您说不通电时内部 MOSFET 将闭合、从而允许电流在 VIN 和 VOUT 之间流动吗?  请进一步解释您的意思。  我的原始问题不是该器件是否可以工作、而是该器件可以在 ON 引脚上施加电压、但没有对 VIN 和 VBIAS 施加电压。  在这种状态下、ON 引脚是否存在任何漏电路径、或者对器件是否造成任何损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也可以考虑使用 TPS22953、但需要您回答与我提出的 TPS22992 相同的问题。  如果未对 VIN 和 VBIAS 施加电压、但 EN 引脚上的电压约为 3V、那么在这种状态下、EN 引脚是否存在任何泄漏路径?或者对器件是否造成任何损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    此测试条件尚未作为特性描述的一部分进行测试。

    我将要求设计团队对此进行仿真、以获得准确的器件行为。 获得这些结果后、我将返回。

    暂定时间将于下周结束。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    很抱歉耽误你的时间。

    当 VIN 和 VBIAS 不存在时、将不会启用智能下拉。

    当它在 ON 引脚两端看到电压时、它不会开启。

    我们已经在没有 VIN、VBIAS 和 VON 3V 的情况下对其进行了仿真。 智能下拉电阻不导通、而通过 ON 引脚的电流只是 0.1 μ A 的漏电流。