This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:双输出 CV 交流/直流设计:需要原始的 PMP11064 设计文档。

Guru**** 2505615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534620/ucc28740-dual-output-cv-acdc-design-need-original-pmp11064-design-document

部件号:UCC28740

工具/软件:

需要使用两个 CV 输出 (1) 48V@1A 和第二输出 4V 350mA) 干燥隔离式交流/直流电源。 您可以建议如何使用 webench 设计此应用吗?  还是有人可以找到原始的 PMP11064 设计文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishwajeet:

    PMP11282 是在同一 PCB 上构建的更新版本、可实现更高的效率。 遗憾的是、WEBENCH 尚无法生成多种输出设计。 这是需要改进的方面。  

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但原始的 PMP11064 具有双输出对吗? 您能否至少共享旧设计以供参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishwajeet:

    这是原始版本。  

    e2e.ti.com/.../PMP11064RevA.zip

    我想您可能需要其他产品、因为这不是双路输出设计。  

    我们有 PMP40580 、这是一种双路输出设计。  

    此致、

    John