This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33620-Q1:布局问题

Guru**** 2370320 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535892/lmr33620-q1-layout-question

器件型号:LMR33620-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户 (CosMX) 正在为 LMR336220-Q1 进行 PCB 布局。 由于空间限制、他们想知道引脚 2 是否可以流动 2A 电流、而引脚 10 仅流动 0.5A?

此致、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、

    通常建议连接两个输入引脚并能够支持相同的功率。 如数据表 10.2 布局示例所示、当输入引脚短接在一起时、TI 已经验证了该设计。  

    虽然器件可能正常工作、但必须由客户风险运行、因为数据表明确打算使用宽迹线将这些引脚短接、以避免在输入端产生额外的电感和电阻。 任一输入引脚上的额外电感也会导致 EMI 和效率性能变差。 简而言之、限制足够电流流向输入引脚的能力可能会对器件的整体性能产生负面影响。  

    谢谢您、

    Joshua Austria.