This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:为什么 TI 参考设计中的 PACK+/-之间存在二极管?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534771/bq76952-why-there-is-an-diode-between-the-pack---in-ti-reference-design

器件型号:BQ76952

工具/软件:

为什么在 TI BQ76952 参考设计中、PACK+/-之间有一个二极管(如下图用绿色圆圈标出)? 如果连接了反向充电器、二极管将直接导通、并且似乎存在很大的风险。 您能帮助我了解这一点以及该二极管在典型系统中的用途吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cheng:

    在此处查看我的答案



    此致、
    Abhijith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他根本没有回答这个问题。 如果连接了反向充电器、二极管将导通、并且与其他电路无关。 如果充电器反向连接但未移除、二极管将继续传导和流动电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、对误解表示歉意。



    关于在这里使用二极管的原因、有两个常见的原因:

    1.用作续流二极管以帮助防止电感反冲。 在您所附的图像中、 ES3D-E3/57T 用于此目的。

    2.作为 TVS/ESD 二极管:此处一些设计使用 SMCJ60A 等器件。



    谢谢、
    Abhijith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。 因此、如果需要为外部充电器提供反极性保护、则 无法在此处放置二极管 ES3D-E3/57T、对吗? 这更适用于电感负尖峰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两者都可以一起使用。 只要您有一个反极性预防电路、该电路可以在电流路径造成二极管损坏之前足够快地中断。 这是我在原答复中提到的讨论。 您可以在 此处应用手册的“反向充电电路“部分中阅读有关该器件的更多信息。


    此致、
    Abhijith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.应用手册从未提及 PACK+/-之间用于反极性的直接二极管。 2.二极管直接连接在 PACK+/-之间,如果在 PACK+/-上存在反向电压,则二极管将导通。 如何中断直接连接的当前路径?