This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:回复上一个主题:"BQ25756 未充电无开关问题"

Guru**** 2584365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535687/bq25756-reply-to-previous-thread-bq25756-not-charging-no-switching-issue

器件型号:BQ25756

工具/软件:

您好、Ethan、
非常感谢您的支持,我有一个非常好的学习经验。 在更改 MOSFET 和电感器后、充电器按预期运行良好。 现在、我已配置了充电容量  200W、并且使用适当的散热器时不会出现任何问题。 MPPT 跟踪也运行得很好、在振荡之前、但使用 VAC_DPM 寄存器玩遍后、它仍然有效。 我也有一些建议,我认为数据表应该提到合适的电感器 DCR 和 MOSFET 参数,但顺便说一下,关于选择 MOSFET 的应用手册也是一个很大的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tenzing、

    欢迎您。 我很高兴该电路运行良好。 我正在编辑数据表、我会将您的建议整合到数据表中。

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、
    Ethan Galloway