This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561EVM-011:未使用电池 GG 时的 GPC 报告

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561, GPCCHEM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531682/bq27z561evm-011-gpc-report-without-my-battery-gg

器件型号:BQ27Z561EVM-011
主题中讨论的其他器件:BQ27Z561GPCCHEMBQSTUDIO

工具/软件:

大家好!

我已经为我的电池包进行了数据收集、目的是使用带有 BQ27Z561 GG 的该电池包进行建议的 checkmID。

我选择这种 GG 的原因是它能够支持 10Ah、3.7V 的电池组容量

然而,在我回来的报告中,我只看到最好的化学 ID 是 3241 ,下面是推荐 GG 的列表。

我没有看到与 BQ27Z561 GG 相关的任何内容。

我是否可以询问是否有任何信息表明我正在为特定 BQ27Z561 GG 寻找 chemID?

e2e.ti.com/.../10Ah_5F00_Capture_2D00_report.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chad、

    已经指定了这一趋势、目前正在处理一项答复。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan、

    我可以问这个问题是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chad、

    虽然您的 GPCCHEM 报告似乎缺少其他最匹配的 ChemID 列表、但在本例中、最佳 Pick chemID 将是 chemID 3241。 唯一的问题是、我们建议最大偏差百分比小于 3%、这意味着我会重新检查您的设置并重新测试、希望获得更准确、更适合您的电芯的 chemID。  

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    感谢您的信息。  在等待您回复的时间,我实际上使用 chemID 3241 我的系统。  事实上、它是默认的 chemID。  但是、使用此化学 ID、我的充电器插入时间超过 72 小时、但 GG 的返回水平仍然只有 85%。

    我完全迷路了、不知道应该从哪里开始进行故障排除。

    是否有方法可以确认我的充电器和 gg 设置是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为很可能我没有正确设置 GG。

    这是我的 BQ27Z561 GG (chemID 为 3241) 对应的 bqStudio 屏幕截图、以及“average time to Full = 5248 min“(平均充满时间= 5248 分钟)、即 87 小时。  您能给我一些建议、我应该检查 10Ah、3.7V 电池的哪个参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chad、  

    请参考 EVM、特别是文档的第 7.2.1 节、设置电池电量监测计。

    EVM:
    https://www.ti.com/lit/ug/sluubu0a/sluubu0a.pdf?ts = 1751554721180&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FBQ27Z561EVM-011

    谢谢您、
    Alan