This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z620:BQ28Z620 设计容量和 SoC 测量问题–FCC 波动和周期数未更新

Guru**** 2782565 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z620, BQSTUDIO, GPCCHEM, GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521580/bq28z620-bq28z620-design-capacity-and-soc-measurement-issue-fcc-fluctuation-and-cycle-count-not-updating

器件型号:BQ28Z620
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOGPCCHEMGPCRB

工具/软件:

您好:

我已经使用 BQ28Z620 IC 设计了 1S4P 电池包。 设计中电池的最小容量为 10800mA 但是、即使我已将此值正确输入到 IC 中、BQ28Z620 也不会报告达到此容量。 完全充电容量 (FCC) 值不断波动、绝不会与设计容量匹配。 这会导致充电状态 (SoC) 计算出现问题。

此外、 周期计数 值也没有增加。这些问题的原因可能是什么? 这可能是由我可能忽略的配置设置引起的吗?

谢谢您、  

Hasan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hasan、

    您能给我发送.gg 文件和 bqstudio 日志文件吗?

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    请查看随附的 gg。 和 bqstudio 日志文件。 提前感谢您的反馈和支持。

    Hasan B.

    e2e.ti.com/.../6371.gg.csve2e.ti.com/.../0407.Discharge.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hasan、

      

    Update Status 应该能够从 4 更新到 5。 因此、似乎使用了不恰当的 ChemID。 您如何匹配 ChemID? 如果您使用了 GPCCHEM 工具、能否发送报告?

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    我没有使用 GPCCHEM 工具。 我使用的单元格是 Aspilsan 的 INR18650A28。 由于在 ChemID 部分找不到它、因此我为 Molicel P28A 系列选择了 ChemID。

    您认为该问题是否与 ChemID 相关?

    Hasan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hasan:

    是、这对于不正确的 ChemID 匹配是典型情况。 建议使用 GPCCHEM 工具。 为了获得足够的匹配、我建议 DoD %误差低于 3%。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:
    我使用 GPCCHEM 工具执行了化合物 ID 匹配。 我还按照您之前的建议将“更新状态“从 4 更新为 5。 但是、问题仍未解决、并且周期计数仍未按预期变化。
    请查看随附的化学 ID 匹配报告和日志文件。

    谢谢、  

    e2e.ti.com/.../5518.ChemId_2D00_report.zipe2e.ti.com/.../5518.ChemId.zipHasan b. 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hasan:

    您能给我发一个 gg。 上次运行的文件和日志文件(正确的 ChemID 和更新状态= 5)?

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../prototype.gg.csv

    尊敬的 Adam:  

    请找到随附的.GG 文件。 如果您能就我所面临的问题分享任何见解或建议、我将不胜感激。

    谢谢、  

    Hasan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hasan

    FCC 有多大变化? 如果可以、请向我发送包含 FCC 的 bqstudio 日志文件。 设计容量是 制造商针对全新电池的目标储能容量、而满电容量是电池老化后可保持充满电的实际电量。 这是您永远不会达到设计容量的合理原因。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:  


    我正在附加我使用更新后的 gg.file 执行的最新测试中的日志文件。

    更新 化学成分 ID 后、  根据最近的测试、FCC(充满电容量)行为有所改善。 然而、 SoC(充电状态) 变化仍然表现出相对较高的误差裕度。 我们期望将此误差保持在 5%或更低。

    此外、我观察到 周期计数存在一些不一致之处。 有时它根本不会改变、或者偶尔会递增。 例如,在最近一次测试后,周期计数增加,但在此之前,我执行了几个完全充电 — 完全放电周期,而计数没有任何变化。

    虽然 FCC 行为似乎是合理的、但 SoC 估算误差 仍然很重要。

    您能检查一下更新后的 gg.file 、如果发现任何差异或潜在问题、请告诉我

    谢谢、  

    Hasan B.

    e2e.ti.com/.../Prototype_5F00_Discharge.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hasan:

    我计算了 SoC 估计误差并看看这个问题。 我会立即开始查看此内容、尽快回复您。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    我很期待您的答复。

    感谢你的帮助。

    Hasan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hasan:

    似乎是随着温升而跟踪误差。   对高温运行 GPCRB 并发送这些结果。 另外、将设计容量更改为 3600 CWH(当前为 360)、似乎是舍入误差。 这有助于解决您的问题。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我已经根据参考文档收集了请求的数据。 但是、我在尝试通过提供的链接上传时遇到错误。 这可能是由于未按要求在低温和室温下进行测试。

    我期待您的反馈。 请注意、我下周可能不在办公室、因此我的回复可能会延迟。

    谢谢、
    Hasan

    e2e.ti.com/.../1145.GPCRB.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hasan

    如果可以、请从 GPCRB 向我发送 SREC 和日志文件。 这些文件将很好地解释可能发生的情况。 设计容量的修正是否有助于解决您的问题?

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    请根据 GPCRB 程序、查找随附的 SREC 文件和高温操作日志文件。

    是的、SoC 估算误差显著减小、非常好。 然而、能力波动的问题仍然存在。 在每个充电/放电周期之后、FCC 值都会发生变化、并且器件似乎会相应地对其进行解释。

    此外、周期计数仍然不会更新。

    谢谢、

    Hasan B.

    e2e.ti.com/.../highTemperatureLog.loge2e.ti.com/.../screc.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hasan:

    FCC 值可以根据温度变化而变化。 这可能是您在 FCC 中看到这些波动的原因。

    我将查看 screc 文件的原因,循环计数没有更新,并得到你. 可以看到“Cycle Count Percentage“设置为 85%。 您的 CCT 位是 1 还是 0? 这确定是使用 FCC 还是 Design Capacity 更新周期计数。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    CCT 设置为 1、因此周期计数应根据 FCC 进行更新。 我通过这种方式设置、以便更准确地了解随时间推移的容量和相关值。

    从您的角度来看、您是否看到了我可能错过的任何问题或异常情况?

    谢谢、
    Hasan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hasan:

     更深入地查看日志文件、 FCC 会因您的温度而波动。 每次 FCC 跳跃时、是因为温度会上升到 50°C 或更高。 但 FCC 似乎采取了适当的行动。

    如果循环计数未更新 — 我无法找到循环计数未更新的任何原因。 一个简单而简单的解决方法是让您自己保持循环计数。 如果这不是我想要的,我可以继续研究它,并试图找到问题. 我自己猜测高温可能会导致循环计数不更新。 可以仅在室温下运行测试、看看这是否是问题。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢您的反馈和支持。 现在、我可以手动跟踪周期数、但一旦产品超出原型设计阶段、我们就需要确定并永久解决根本原因、尤其是对于电池运行状况等长期指标。

    由于电池内部电阻会自然产生热量、因此 BMS 也会受到影响。 我以前在其他 TI BMS 系列上没有遇到此类问题。 也就是说、SOC 值当前保持在可接受的限值内。

    关于周期计数、我观察到在室温下执行的所有测试中、周期计数没有增加。 如果您注意到日志或参数中有任何异常、或者需要更正的任何内容、我将非常感谢您的见解。

    再次感谢您的持续支持。

    谢谢、

    Hasan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hasan:

    我将继续浏览您发送给我的文件以查找循环计数问题。 我也会让您了解最新信息。

    谢谢、

    Adam