This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:学习周期期间、电量监测计在端接电压时不会切断

Guru**** 2528450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533398/bq28z610-fuel-gauge-does-not-cut-off-at-termination-voltage-during-learning-cycle

器件型号:BQ28Z610

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我目前正在使用 BQ28Z610 适用于 2 节锂离子电池应用的电量监测计 IC(每个电芯的标称值为 3.6V) 、我担心学习周期中的欠压保护行为。

我已成功完成 ChemID 匹配 将建议的 ChemID 编程到电量计中。 在学习周期中、在完全充电和弛豫阶段后、我继续完全放电至空电。 然而,我观察到 电量监测计不会切断电源 I SET 的限值时、电池组电压会发生变化。

具体而言、我配置了以下内容:

  • 终止电压 “Data Memory“(数据存储器)> IT Cfg > Term Voltage 设置为 6000mV  

  • 尽管如此、电池仍会继续放电 低至 5700mV  、此时电量计完全断电—可能会损坏电池。

我的问题是:

  • IT Cfg 一节中的“Term Voltage“参数是否负责控制放电 FET 切断(即 UVP 保护)?

  • 如果没有、我应该调整哪些参数或配置来确保电量监测计置为保护和 禁用放电路径 当电池包电压达到 6000mV 时 ?

我希望澄清配置的正确机制 欠压保护 特别是在学习循环过程中 IC。

感谢您的支持。

此致、
Tarek Sharbo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tarek:

    IT Cfg 一节中的“Term Voltage“参数是否负责控制放电 FET 切断(即 UVP 保护)?

    Voltage 是电量监测算法将确定 0% RSOC 的地方。 达到该值时不会执行任何 FET 操作。 如果打算在 6000mV 下停用 FET、则需要将其设置为 CUV 保护阈值、这将禁用 FET。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    感谢您的回复和澄清—明白了。 我将相应地调整 CUV 阈值。

    此致、
    Tarek