This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:dVdT 电容器保持低电平、然后随机开启

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534147/tps2663-dvdt-capacitor-remains-low-and-then-randomly-switches-on

器件型号:TPS2663

工具/软件:

我们的 TPS2663 用作 12V 通道的开关、将通道限制为 3A。 我们有一个 100nF 的 DVDT 电容器。

我们检查了 dVdt 保持低电平的以下所有原因:

  • TSD -温度 — 电路板温度为 40°C 处
  • UVLOb - 2.88V、高于 1.2V 限值
  • PORb - P_IN 电压为 12V、高于 4.3V 的限值
  • SHDNb - 2.9V、高于 2V 限值

但它们都处于正确的范围内。  

电荷泵是否损坏?  

14 欧姆下拉 MOSFET 是否会损坏?

什么可能导致此类损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、

    总 COUT 和启动负载是多少? 使用此设计计算器检查器件是否进入热关断状态。

    https://dr-download.ti.com/design-tools-simulation/calculation-tool/MD-QV4CzjZsl1/01.00.00.0B/slvc765b.zip

    如果浪涌电流较高、导致热关断、则器件可进入 TSD。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所连接的正常负载是电容为 50uF 的伺服负载。  奇怪的是、即使没有任何连接、dVdt 电容器也会保持低电平。 我们还注意到、在通电时有足够的时间、dVdt 电容器会在某个点充电。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在 dVdt 上添加更大的电容、并检查示例 1uF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    启动期间不会触发 FAULT 引脚。 鉴于使用热像仪时器件仍处于 40°C、我不怀疑器件是否进入了 TSD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、

    器件可能会在启动期间由于浪涌电流或启动负载而进入热关断状态。 这是因为 VDS 电压更小、并且耗散更多功率。

    还要检查输入电流。

    您可以卸下伺服马达并检查设备是否在空载状态下启动。 还在有负载和无负载的情况下验证 IIN、VIN、VOUT 和 FLT 来调试这一点。

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如前所述、即使伺服断开连接、我们也能看到这种行为。 因此、无负载会导致电子保险丝在上电时无法开启。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、

    电路板启动是否完成? 您是否有要检查的 TI EVM? 您可以将 IC 放在 EVM 上并检查它是否启动。

    您能否检查电路板上的焊接是否正确?