This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS16630-32EVM:是否需要将 NC 引脚连接至 GND?

Guru**** 2374090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534363/tps16630-32evm-it-is-necessary-to-connect-the-nc-pins-to-gnd

器件型号:TPS16630-32EVM

工具/软件:

尊敬的

我对 EVM 中的 NC 引脚有疑问。 tps16632RGER 数据表显示 NC 引脚 (3、4、15、19、20、21、22、23、24) 未连接。 但在 EVM 中、我发现引脚 3 和引脚 4 悬空、引脚 19~23 Ω 连接到 GND、引脚 24 连接到 VIN。  

您能解释为什么它这样连接吗? 如果所有 NC 引脚都悬空、是否存在任何问题?

希望 我能尽快收到您的答案。 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sun、

    NC 引脚可以保持悬空或连接到 GND。

    提供该引脚以适应同一 EVM 上的其他类似 IC。

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amrit

    感谢您的答复。

    连接到 GND 的这些 NC 引脚是否具有 更好的散热性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sun、

    电子保险丝周围的 GND 面积越大、热性能就越好。 因此、如果将 NC 连接到 GND、这意味着更大的 GND 平面。

    电气 NC 引脚未连接到 IC 内部的任何位置

    谢谢  

    Amrit