This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2776:LM2776 负输出 — EN 引脚行为和仿真不匹配

Guru**** 2506545 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2776, TPS7A02, TINA-TI, INA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535809/lm2776-lm2776-negative-output---en-pin-behavior-and-simulation-mismatch

器件型号:LM2776
主题中讨论的其他器件: TPS7A02TINA-TIINA333

工具/软件:

大家好
我对 LM2776 有疑问。

我想调整 INA333 引脚 V-的电压。 我的电路有用于正电压 (+3V) 的 TPS7A02、我将在 LM2776 的引脚 VIN 中输入来自 TPS7A02 的+3V。 I connect 电路遵循数据表、但数据表中 LM2776 的引脚 EN 无法正常工作。 我将 EN 连接到 GND、因为在 TINA-TI 中、EN 引脚不能悬空。并在 TINA-TI 中开始仿真、我可以测量约 6.17mV。  不正常。

我的问题是:
1.如果我将 Circuite foolow up 数据表连接到 LM2776 的实际 PCB 电压输出为–3V?
2.连接真实电路时,我必须将引脚 EN 连接到接地或引脚 EN 连接不到?
3.我需要做什么才能使仿真符合理论?
TINA-TI 中是否有 LM2776? 因为我下载了 SPICE 模型。

如果我写错误的英语 gramar 我很抱歉我不是很好的英语

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pimchanok、

    感谢使用 E2E。

    请根据数据表将 EN 引脚连接到高电平信号。 这将有助于使器件正常工作!

    我们只有该器件的 PSpice 模型、

    此致、
    SEPP