This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156:LM5156

Guru**** 2516190 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533584/lm5156-lm5156

器件型号:LM5156
主题中讨论的其他器件: LM5155

工具/软件:

尊敬的先生:

我计划使用设计一个电源 LM5156 控制器、其中包含 可编程输出电压范围为 0V 至 150V  、基于 程序控制的 Vout 电源 中描述了模拟调制技术。

我想知道这种方法是否可行 是切实可行的 LM5156 具有如此宽的输出范围、尤其是输出低至 0V 时  
请提供以下建议:

  1. 是该解决方案 实际可行且可靠的实施 、特别是在从 70V 扫描 到 150V 时 ?

  2. 有任何问题 栅极驱动限制或关键的设计注意事项 将 LM5156 用于该配置时?

  3. 您可以提出任何建议 参考设计或应用手册 用于实现数字控制的反馈路径(例如,使用 DAC 或滤波 PWM)?

  4. 什么是 稳定性和环路补偿 需要考虑哪些注意事项?

     支持文档:

    https://www.ti.com/lit/an/slvaej4/slvaej4.pdf?ts = 1751106246167&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5156.pdf?ts = 1751028123042 

非常感谢您对此提供的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    感谢您使用 e2e 论坛。  

    [引述 userid=“632638" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533584/lm5156-lm5156 LM5156 控制器、其中包含 可编程输出电压范围为 0V 至 150V  

    使用反激式或 SEPIC 可实现 0V 至 150V 的可编程输出电压。  

    是这个解决方案 实际可行且可靠的实施 、特别是在从 70 V 扫描到 150 V 时?[/报价]

    在反激式或 SEPIC 下、这种器件也可以实现、并且具有可调输出

    是否存在 栅极驱动限制或关键的设计注意事项 在此配置中使用 LM5156 时?

    取决于哪种拓扑以及输入电压、输出功率和负载等规格。

    是什么 稳定性和环路补偿 考虑这些注意事项?

    在找到合适的补偿时会更加棘手、但电路必须在所有工作点下保持稳定

    请查看 https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER 

    此致、

    Mounika.

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mounika:

    首先感谢您的宝贵反馈。 我计划对升压转换器拓扑实施这项技术。 规格如下:

    采用 编程控制的电源技术、输入电压 18V 直流至 40VDC、预期输出为 70V 直流至 150V 直流变量。 请告诉我、对于使用 LM5156 的升压转换器、这种做法是否可行。

    非常感谢您对此提供的指导。

    谢谢、此致

    Aditya Mene

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:  

    只是为了澄清、输出需要在 70V 至 150V 范围内调节、而不是在 0V 至 150V 范围内调节、对吗?

    此致、

    Mounika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mounika:

    正如我前面提到的、输出需要在 70V 至 150V 范围内调节、而不是在 0V 至 150V 范围内调节。

    非常感谢您对此提供的指导。

    谢谢、此致

    Aditya Mene

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:  

    还请帮助提供所需的输出电流。  

    添加 一个参考值 使用 LM5155 器件进行设计 —  https://www.ti.com/tool/PMP21629 和 https://www.ti.com/tool/PMP21781 

    此致、

    Mounika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mounika、  

    我的应用的电流要求是 1A 150W 输出功率。

    此致、

    Aditya Mene

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    对于上述规格、LM5155 不存在问题

    18V 直流至 40VDC 、预期输出为 70V 直流至 150V 直流、 1A 150W 输出功率

    此致、

    Mounika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mounika Mam:

    感谢您的宝贵支持。

    值得注意的是、在 18V 至 40V DC 的额定输入范围内使用 LM5155 没有问题、  在 1A (150W ) 下的预期输出为 70V 至 150V DC。 非常感谢您的指导。

    如果您对它感兴趣、我很高兴能在 LinkedIn 或您更喜欢保持联系并继续从您的见解中学习的任何其他平台上建立联系。

    谢谢、此致

    Aditya.