This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A96:TPS7A96 中的输出噪声密度

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A96

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534523/tps7a96-output-noise-density-in-tps7a96

器件型号:TPS7A96

工具/软件:

尊敬的团队:

我想再次向您确认 TPS7A96 中的噪声密度、是否有输出电流 200mA –300mA 下 Vout=5.4V 的一些数据?

 谢谢。

BRS。

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Frank。

    感谢您的提问。 否、这些参数没有任何数据。 如果您愿意、我可以提交仿真请求。 这可能需要 2-3 周/

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Vahnroy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vahnroy、

    我担心 2 到 3 周时间太长、因为我们需要在 7 月 11 日前回复客户。 它们在器件选择方面的主要规格为:

    1。VOUT = 5.4V @10kHz 时、噪声密度需要低于 2nV/rtHz

    2.当 Vout=5.4V @10Hz 时、噪声密度需要低于 50nV/rtHz

    您是否有任何其他可推荐的器件? 谢谢。

    BRS。

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Frank、

    此器件一定能够满足这些规格要求。 由于您的用例中的输出电流降低、因此您应该期望数字略低于数据表中规定的值。

    希望这对您有所帮助、

    谢谢