This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5033:开关噪声

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5033

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534047/lm5033-switching-noise

器件型号:LM5033

工具/软件:

我使用 LM5033 来调制直流电压、实现基于变压器的隔离、作为安全栅机制的一部分。
不过、我们观察到了会降低 EMI 性能的开关噪声、我们正在寻求缓解该噪声。

目前、OUT1 和 OUT2 配置为以大约 160kHz 的频率进行开关、支持大约 1A 的负载。系统由 VIN 为 24V、VCC 为 12V 供电。  

我们认为我们已经遵守建议的布局指南、并实施了几种缓解技术:使用去耦电容器、在连接到 OUT1 和 OUT2 的晶体管栅极上添加缓冲器网络、还包括串联栅极电阻器。

我们正在考虑在 VIN 线路上添加铁氧体磁珠是否可以提高 EMI 性能。 根据您的经验、您是否发现这种方法有效? 如果是、您能否推荐特定的铁氧体磁珠模型? 我们也愿意接受您可能提出的任何其他改进建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您需要测量噪声/尖峰并根据这些参数确定其频率和幅度、以帮助选择铁氧体磁珠。

    布局是另一个可以查看的领域、以了解是否可以进行任何改进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。  我写下了“开关噪声“。  麻烦的频率是开关频率及其谐波。 160kHz、320kHz……
    我的第一个也是最重要的问题是、是否有人因此类问题在 VIN 线路上添加铁氧体磁珠产生了任何影响、或者最好关注缓冲器网络? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    铁氧体磁珠通常与缓冲器一起使用、但如果缓冲器可以在没有铁氧体磁珠的情况下解决 EMI 问题、则最好使用铁氧体磁珠。

    我认为您需要测量噪声频率来查看最高幅度的噪声频率 — 听起来您并不知道,但只是在逻辑上进行思考。 您需要了解振幅最高的噪声频率、以帮助选择铁氧体磁珠。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    铁氧体磁珠通常与缓冲器一起使用、但如果缓冲器可以在没有铁氧体磁珠的情况下解决 EMI 问题、则最好使用铁氧体磁珠。

    我认为您需要测量噪声频率来查看最高幅度的噪声频率 — 听起来您并不知道,但只是在逻辑上进行思考。 您需要了解振幅最高的噪声频率、以帮助选择铁氧体磁珠。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,当然我已经测量:-)
    1 频率是 160kHz。
    感谢您尝试帮助我、但请注意、我不需要任何一般性回答。  这是我的第一篇文章的问题,我需要回答:“我们正在考虑 在 VIN 电力线上添加铁氧体磁珠是否可以提高 EMI 性能 。   根据您的经验、您是否发现这种方法有效?“
    实际上我希望 TI 的技术支持可以回答这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hong、 我对忽视您是 TI 技术支持团队一员这一事实深表歉意。

    如果未来的应对措施能够更直接地解决我面临的具体问题、那将会非常有帮助。 感谢您的支持和理解!

    我们在本次调查之前已经进行了调查、因此我们可以很好地控制采用 LM5033 的设计、但剩下上述开关噪声。  我们可能仍然可以优化布局或缓冲器网络。  但是、我们想知道 VIN 电源线上的滤波器是否可能会产生任何影响。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请提供开关波形、以便我进一步帮助。 我不确定 160kHz 频率是多少、它看起来是转换器工作频率、通常无法使用铁氧体磁珠来减小其幅度。 铁氧体磁珠通常用于产生高得多的频率噪声、例如 160kHz 频率上的 mega Hz。

    您可以展示波形来帮助理解您要解决的问题、这很有帮助、因为您的描述与我一般知道的不一致、我似乎无法理解您要做什么衰减。 因此波形有助于我理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM5033 是一款推挽式电压模式 PWM 控制器、可提供交流输出 (OUT1/OUT2) 来驱动外部 MOSFET。 这些输出是方波信号、 在我的电路中设置为以 160kHz 频率和 50%占空比运行。

    与大多数开关稳压器一样、在 EMC 测试期间、开关噪声是一个众所周知的挑战。 在该电路中、160kHz 开关频率及其谐波会导致在电源线上观察到 EMI。

    但是、在查看了 TI 关于 LM5033 的应用手册和其他文档后、我没有看到建议在 VIN 上使用铁氧体磁珠。 这就是我最初提出这个问题的原因。  现在让我们结束这个主题。  我将继续自行调查。 谢谢。