This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54531:TPS54531 24V 至 12V 1A

Guru**** 2515075 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535575/tps54531-tps54531-24v-to-12v-1a

器件型号:TPS54531

工具/软件:

您好、您可以查看连接的  24V 至 12V 1A 电路、如果有任何问题、L1 是 Wurth 74477710、 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AD:  

    原理图看起来没有问题。  

    此致、

    Gautam