This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51440:申请 USB 电力输送 (PD) 源端应用中降压转换器设计的原理图审阅申请

Guru**** 2595010 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR51440

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532087/lmr51440-requesting-schematic-review-for-buck-converter-design-in-usb-power-delivery-pd-source-application

器件型号:LMR51440

工具/软件:

尊敬的团队:

我 将 LMR51440 降压转换器与 STUSB4710 配合使用、以创建 45W (max) 电力输送 (PD2.0) 充电器。 由于这是一个客户项目、我将通过电子邮件或个人聊天共享设计文件以进行审核。 请告诉我您的反馈。  

注意:我已使用 Webench 工具创建降压转换器的各种电源配置 (5V、9V、12V、15V 和 20V)、并将这些配置组合在一起以制作设计原理图。 最大消耗电流为 3A。 输入电压范围为 24V~26V。

等待您的回复。

此致、

Shashank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashank、

    我请求你作为一个朋友。 您应该能够通过个人聊天分享原理图。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、
    我已通过个人信息共享所有必要的设计文件。 请仔细查看、并告诉我您对此的反馈。
    提前感谢!
    此致、
    Shashank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashank、

    249kHz 是否是客户要求? 使用 450KHz 等高 Fsw 是否有任何灵活性?

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有灵活性。 我可以使用低于 500kHz 的任何频率、但我无法使用 webench 计算在 20V、3A 下的 450kHz 下工作。 所以我选择了 249kHz。  

    如果可用、这可以减小元件尺寸和值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shahsank、

    我经常使用计算器工具、似乎 L = 11-12uH 似乎是您的系统的最佳选择。 我尝试了将 VOUT 从 5V 更改为 20V。

    e2e.ti.com/.../LMR51440_5F00_Quick_5F00_Start_5F00_Tool_5F00_Rev_5F00_variable-VOUT .xlsm

    请告诉我您的想法。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    感谢您使用这个工具。  

    这是我最终确定的两个选项、
    1) 频率= 500kHz;L (max)= 8.2uH;Rt = 31.2k Ω
    2) 频率= 600kHz;L (max)= 6.8uH;Rt = 25.5k Ω

    用户参数:VIN = 24V;Vout = 5V ~ 20V;Iout = 3A

    请根据设计说明这些值是否正确且可行。

    另外、请 注意以下几点、
    a) 建议 Cin (max)= 10uF;实际 Cin = 100uF
    b) 建议的 Cout (max)= 60uF;实际 Cout = 200uF
    c) 使用原理图中提到的反馈电阻梯来获得适当的电压输出

    我已通过个人消息重新共享对原理图的访问权限。

    此致、
    Shashank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashank、

    我发现当您具有这么多的 COUT 时、交叉频率太低。 尤其是因为 COUT 在 5V 时不会有降额因子(因为必须使用额定电压为 50V 的电容器进行规格)。

     e2e.ti.com/.../LMR51440_5F00_Quick_5F00_Start_5F00_Tool_5F00_Rev_5F00_variable-VOUT-2.0.xlsm

    请查看我发送的设计。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    在这种情况下、我将 Cout 降低到 60uF。

    以下是您分享的最新工具的数据-  
    用户参数:
    Vin = 24V ~ 26V
    Vout = 5V ~ 20V
    Iout = 3A
    CIN = 100uF
    COUT = 60uF
    Fsw = 500kHz

    计算参数:
    RT = 31.2k Ω
    L (max)= 8.2uH
    带宽= 9.6kHz ~ 29.8kHz
    相位裕度= 54.7°~ 76.5°
    增益裕度= 22.5dB ~ 26.4dB
    T (case)(max)= 50 * C

    我将这些参数用作我的最终设计参数、希望我通过个人消息分享给您的原理图不需要进一步更改。

    感谢您的宝贵意见、祝您度过美好的一天!

    此致、
    Shashank