This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:创建黄金映像时加载设置

Guru**** 2811385 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535134/bq34z100-r2-load-settings-when-creating-a-golden-image

部件号:BQ34Z100-R2

工具/软件:

尊敬的 Sis 和 Madams:

我们使用 BQ34Z100-R2 来创建黄金映像。

为了使用恒流充电和放电创建黄金映像、我检查了 TRM 并将“Load Select“更 改为 0。

我有一个问题。

由于黄金映像以恒定电流运行学习周期、因此我将 Load Select 设置为 0、但如果要将其合并到实际器件中、我认为 Load Select 1 是合适的。

在这种情况下、是否可以在 Load Select 设置为 0 并在创建的黄金映像中将 Load Select 更改为 1 的情况下运行学习周期?

或者、最好在 Load Select 设置为 1 的情况下以恒定电流充电和放电来运行学习周期、从而重新获取黄金映像吗?

推荐哪一种?

此致、

Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masashi:

    您可以随时更改加载模式和加载选择。 这不会影响学习循环。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    根据您的回答、我们知道可以将 Load select 从 0 更改为 1。

    谢谢您、

    Masashi