This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74700-Q1:电源管理电路回顾:反极性保护、ORing 和接地隔离

Guru**** 2425580 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74700-Q1, TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535403/lm74700-q1-power-management-circuit-review-reverse-polarity-protection-oring-and-ground-isolation

器件型号:LM74700-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS2121

工具/软件:

我需要帮助查看下面所示的原理图。

在上 左侧 是的 主电源 、它来自车辆。 在上 右侧 有一个 备用电池的充电电路 。 由于主电源侧始终保持连接、 仅在备用电池侧需要反极性保护

底部 的部分包含 电源 ORing 电路 、基于 TPS2121 、用于处理主电源和备用电源之间的无缝切换。

请注意 车辆电源的底盘接地噪声很大 所以,我已经保留了 信号接地分离 以便尽可能减少干扰。

特别感谢您的反馈 第 B 款 、涵盖备用电池的反极性保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    原理图看起来没有问题。

    对于额定电压为 40V 的 FET 和 12V 的系统、可能必须更改所使用的 TVS。

    客户使用额定电压为 40V 的 FET。 我们建议在背对背配置中使用 2 个单向 TVS、如下所示。

    如需进一步了解使用 额定电压为 40V 的 FET 时的 TVS 选型、请参阅  LM74810-Q1 数据表的‘10.2 适用于 12V 电池系统的 TVS 选型一节

    此致、

    Shiven Dhir