This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:电流限制

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535079/tps2663-current-limit

器件型号:TPS2663

工具/软件:

您好、

使用 TPS26631 评估了电流限制。

在波形中、经过 TCB (dly) 后、输出电流和电压在 TCL_PLIM (dly)=25ms 时减小。

对于 TPS26631、我认为 TCL_PLIM (Dly)=129~202ms。 请告诉我为什么是 25ms。

1 通道:OUT 引脚、2 通道;IN 引脚、3 通道:输出电流

MODE 引脚连接到 GND、ILIM 引脚通过 8.2kΩ 电阻器连接到 GND。

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nishie、

    在完成 TCL_PLIM (dly) 之前、器件会进入热关断状态。 在下面查找数据表说明。

    在此运行期间、器件上的功率耗散为 (VIN–VOUT)×IOL、这会使器件发热并最终进入热关断状态。 通过 FET TCL_PLIM (dly) 的过流的最大持续时间、162ms(典型值)。 如果在此时间之前发生热关断、则内部 FET 会关断、随后的操作(自动重试或闭锁) 取决于 MODE 引脚配置。

    谢谢  

    Amrit