This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27427:如何解决这个问题:充电和放电期间的电流方向存在错误。

Guru**** 2427060 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27427, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532454/bq27427-how-to-resolve-this-issue-the-direction-of-current-is-error-during-charge-and-discharge

器件型号:BQ27427
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

、先生、您好

    在基于 BQ27427 电池电量监测计的电路中、通过 0x10 寄存器读取电流、该值在充电和 放电期间为负值。

如何 解决此问题。正常情况下、该值在充电期间为正、 在放电期间为负。   

   请参考此电路。

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     在基于 BQ27427 电池电量监测计的电路中、通过 0x10 寄存器读取电流、该值在充电期间为负值、在放电期间为正值。


    如何 解决此问题。正常情况下、该值在充电期间为正、 在放电期间为负。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johnny、

    要解决这个问题、您需要重新校准电量监测计。 您可以使用 BQStudio 来实现这一点。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian

         设计的物理电路无法通过 BQStudio 工具进行校准。 在 这种情况下、 如何配置 BQ27427 ID 的子分类有助于纠正这个问题?谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian

        如何解决此问题。

     谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看最后一条评论: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1215460/bq27427evm-misbehaving-stateofcharge/

    这介绍了如何更改实际系统上的符号位。 预期的流程是使用 bqStudio、然后使用 Calibration 类导出 Golden Image、这将正确设置符号位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我看到了。 非常感谢!