This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:输出最大容性负载

Guru**** 2545130 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533964/tps61022-output-maximal-capacitive-load

器件型号:TPS61022

工具/软件:

数据表给出了 1000uF 作为“有效输出电容范围“。
我们将使用 TPS61022 以 2.5A 电流将电压升高到 3.6V、该电路需要为我们的电路板供电、该电路板上具有 4 个并联的电源输入电容器 (6800uF)。 这是否是可能导致转换器反馈出现问题或不稳定的问题?  
在 TPS61022 的输出端和电容器之间串联一个二极管是否可以解决问题?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:

    6800μF 输出电容非常大、确实存在不稳定问题。  但我想您可能还在实际电路板上有一个尝试和测试。 提高稳定性的有效方法是添加前馈电容器。 初始前馈零点可置于 2kHz。 如果不稳定情况仍然存在、则使用电容更大的前馈电容器以使前馈零点更小。

    此致

    Lei  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、峰值为 4x6800uF、甚至远高于 添加整流二极管会发生什么变化? 我们是否应该移除这些电容器? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:

    为了避免混淆、您能否提供一个简单的图来说明二极管的插入位置?

    此致

    Lei  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lei、我附上了以蓝色显示二极管和电容器的图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:

    根据我的理解、在输出端和大 Cout 之间插入一个二极管可能对提高稳定性没有帮助。

    另一种建议尝试是添加一个与 6800μF 输出电容器串联的电阻器。 目的是使 ESR 零点小得多、以抵消小输出极点(由于 Cout 较大)。 在初始尝试时、电阻可以在 1Ω 附近。

    此致

    Lei