This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25814:关于 TPS25814 和 TMUXHS4212 (MUX) 的连接

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212, TPS25814

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531496/tps25814-regarding-the-connection-of-tps25814-and-tmuxhs4212-mux

器件型号:TPS25814
主题中讨论的其他器件:TMUXHS4212

工具/软件:

您好的团队、

我的客户正尝试连接 TPS25814 和 TMUXHS4212 (MUX) 来控制 MUX。

我已经检查了电路图、连接似乎没有任何问题、但我希望贵公司确认一下。

我想发送一封私人邮件、如果您能支持我、请向我发送友谊请求。

此致、

Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是什么最终产品?  

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    感谢您的答复。

    客户的产品是嵌入式计算机。

    我已发送朋友请求、请确认。

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会将其分配给一位团队成员

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将朋友的请求发送给我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy、Alex:

    感谢您的答复。

    我向 Alex 发送了一个朋友请求、请检查一下。

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    我已接受申请。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex 本周不在办公室、因此如果您需要任何帮助、请与我联系

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    感谢您的支持。

    我用私人消息让 Alex 检查 TPS25814 和 TMUXHS4212 的连接电路图、但我已将详细信息发送给您。 请检查一下。

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex 下周会回来。 他今天不在办公室。