This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AE:TPS65994AERSLR 定制工具(configration 工具)

Guru**** 2425600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65994AE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529618/tps65994ae-tps65994aerslr-customization-tool-configration-tool

器件型号:TPS65994AE
《主题: TPS65993 中讨论的其他器件》

工具/软件:

我可以从哪里下载它?

您能通过电子邮件提供吗?

请回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS65994AE 是一个相对旧器件。 我建议您先联系当地的 TI 销售团队、讨论您的解决方案需求以及哪款器件更合适。 如果可以、请分享您正在尝试构建的应用程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有没有办法立即得到提供?
    它已经在 PCB 中进行了配置。 我着急、目前怀疑 PD 控制器固件有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将向您发送一个可以尝试的链接、但请尝试联系当地的销售团队以获得此器件的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从库存中的鼠标购买了它。
    我收到了一个回复、我无法获得支持、因为我没有直接从销售办事处购买。
    请先给我链接。
    您能将我连接到韩国支持的销售办事处吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该会在电子邮件中看到它、指出已批准 secureResource 文件夹访问权限。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个 USB 接口适配器 2006
    我可以将其连接到该产品吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正在尝试连接到 UMFT4222EV-D
    TI 工具无法识别相应的 UMFT4222EV-D

    您可以参考任何数据吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何将该器件连接到 TPS65994AE?

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们通过将 TPS65994AE 连接到 asm4242 USB4 主机控制器来设计该电路、对于电流调试、我们想通过 TPS65993_4 Application Customization 6.4.35 调试 TPS65994AE。

    我想知道 TPS65993_4 应用程序自定义 6.4.35 和 UMFT4222EV-D 是否相互兼容。 如果它兼容、请告诉我如何操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该 GUI 应该可以与 FTDI 配合使用、尽管我们建议使用 TI ITVA。 支持的 FTDI 器件为 FT4232HL。