This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74930Q1EVM:200V 负载突降期间用于穿越的跳线 J14 位置

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534888/lm74930q1evm-jumper-j14-position-for-ride-through-during-200v-load-dump

器件型号:LM74930Q1EVM

工具/软件:

在 EVM 用户指南中、表 2-4 列出了 J14 作为连接的引脚 1-2 的默认位置、图 2-4 展示了负载突降穿越行为、如果我正在阅读并理解数据表中 的图 7-9 和图 8-1 及相关小节对于负载突降穿越行为不正确。 我认为 J14 应该连接引脚 2-3、即检测 VOUT 以实现此行为。

在我看来、1-2 位置的跳线 J14 应该会导致在负载突降持续时间(即在 VIN 高于 37V 的持续时间内)切断输出。

这种理解是否正确、还是我遗漏了一些内容?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 William、

    您的理解是正确的、对于输出钳位、OV 梯形需要连接到 VOUT、而为了切断、梯形需要连接到 VIN。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shiven