This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74930-Q1:建议的 COUT 值

Guru**** 2422790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535017/lm74930-q1-recomended-cout-value

器件型号:LM74930-Q1

工具/软件:

在数据表 Oct2023 第 8.2.2.3 节中、建议 COUT 为 0.1uF、这似乎是一个错误、因为图 8.1 和 EVM (C10) 均对 COUT 使用 100uF。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 William、

    这是 0.1uF 的最小值

    建议值并不实际存在、因为它更像是一种系统级要求。 它是一个保持电容、可在输入电压出现故障时为下游负载供电。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Shiven、这很有道理、是的、我确实明白 COUT 需要保持负载、这就是为什么 8.2.2.3 中的 0.1uF 首先引起了我的注意。  
    我是否可以建议在数据表的下一个版本中、在 COUT 的 0.1uF 值上添加“最小值“一词、或许要注意它是开关期间的保持电压源。