This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:电池充电电路

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25730, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535291/bq25730-battery-charging-circuit

器件型号:BQ25730
主题中讨论的其他器件: TPS25751

工具/软件:

我们目前正在结合使用 BQ25730 与 TPS25751 来实现基于 USB PD 的电池充电和系统电源解决方案、从而满足以下需求:

系统负载:5A

电池充电电流:高达 2A

输入电压范围:11.2V 至 16.8V(协商 PD)

电池电压:4 节锂离子电池

充电器输出 (VSYS):11.2V 至 16.8V

请查看下面所附的电池充电 IC 的原理图。

e2e.ti.com/.../BQ25730_5F00_charger-ic.pdf