This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2800:UCC2800

Guru**** 2400265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28083, TL494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534317/ucc2800-ucc2800

器件型号:UCC2800
主题中讨论的其他器件:UCC28083TL494

工具/软件:

为高侧负载开关设计一个电路、能够在高达 10A 的电流下将 12-60VDC 切换至电感负载 (L < 5mH)。 该开关应能够持续工作、但可以以低于 1Hz 的频率循环打开和关闭。

推荐使用任何芯片

此致

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1 Hz 开启和关闭是什么意思?

    请绘制一个电路、展示您希望帮助理解的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我的要求如下

    为高侧负载开关设计一个电路、能够在高达 10A 的电流下将 12-60VDC 切换至电感负载 (L < 5mH)。 该开关应能够在低于 1Hz 的连续开关频率下运行。

    是否可以使用 UCC2083?

    此致

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以使用 低于 1Hz 的 UCC2083 开关频率

    请提供建议

    此致

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    否、UCC28083 频率类似于 2800、但有两个 PWM 输出、因此无法使 1Hz 甚至接近。 我们没有符合此规格的产品。 您需要使用数字解决方案或使用分立式元件来构建此类低频电路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢  

    使用的开关频率最低的 TI 芯片是多少?

    此致

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TL494 应该可以获得 10Hz。 这是 IC 可实现的最低频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     是否建议使用任何 FET 或晶体管低于 1Hz? 成本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果低于 10Hz、TI 无法保证仍然能够满足数据表规格、或者即使 IC 仍然可以正常工作、因为器件不是针对该应用设计的、也不会在该范围内进行测试。 您将自行创建、如果发现任何错误、TI 不承担任何责任。