This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:关于 DF — 已启用 PF A

Guru**** 2540070 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531987/bq4050-about-df---enabled-pf-a

产品编号:BQ40Z50
主题:BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

in TRM 14.2.5.1

文档中有一些打印错误。

“启用的 PF A“由以下位组成。

RSVD / SOTF / RSVD / SOT /SOCD/ SOCC/ SOV/SUV

但您的指南是不同的。

RSVD(位 7):保留。 请勿使用。
OTF(位 6):过热 FET
1 =已启用(默认)
禁用 0 =
RSVD(位 5):保留。 请勿使用。
PF_OTCE(位 4):过热
1 =已启用(默认)
禁用 0 =
RSVD(位 3–2):保留。 请勿使用。
SOT(位 4):过热安全
1 =已启用

0 =禁用(默认设置)
SOCD(位 3):放电过流安全
1=已启用
0 =禁用(默认设置)
SOCC(位 2):充电过流安全
1=已启用
0 =禁用(默认设置)
SOV(位 1):电芯过压安全
1 =已启用
0 =禁用(默认设置)
SUV(位 0):电芯欠压安全
1 =已启用
0 =禁用(默认设置)

请检查并正确引导我。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dongoh、

    已分配此问题、正在处理一个回复。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 再次查看此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongoh:

    我们将研究文档中的差异、但请遵循 bqStudio 表示法、因为这直接基于所连接器件的数据闪存映射。

    此致、

    Anthony