This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:关于 ASCCL、ASCDL、AOLDL 和 OCD

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531904/bq4050-about-asccl-ascdl-aoldl-and-ocd

产品编号:BQ40Z50

工具/软件:

您好:

关于 BQ40Z50 保护、

1、ASCCL、ASCDL 表示 FET 锁存操作。

  正常情况下、恢复锁存需要 IC 复位。

  但在 TRM (14.9.10-11) 中、锁存可以通过延时时间恢复。

  我希望设计为在延时时间后自动恢复 FET、

  那么如何在保护 B 设置 (TRM 14.2.4.3) 中设置 ASCCL 和 ASCDL ?

2.与 AOLDL 和 OCD 有什么不同?

  仅用于锁存操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dongoh、

    已经指定了这一趋势、目前正在处理一项答复。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 也请查看该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongoh:

    [引述 userid=“653793" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531904/bq4050-about-asccl-ascdl-aoldl-and-ocd

    1、ASCCL、ASCDL 表示 FET 锁存操作。

      正常情况下、恢复锁存需要 IC 复位。

      但在 TRM (14.9.10-11) 中、锁存可以通过延时时间恢复。

      我希望设计为在延时时间后自动恢复 FET、

      那么如何在保护 B 设置 (TRM 14.2.4.3) 中设置 ASCCL 和 ASCDL ?

    [/报价]

    只有 DA 配置[NR]位需要设置为 1、才能根据延时时间复位锁存。

    [引述 userid=“653793" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531904/bq4050-about-asccl-ascdl-aoldl-and-ocd

    2.与 AOLDL 和 OCD 有什么不同?

      仅用于锁存操作?

    [/报价]

    OCD 是一种固件保护、通常将以更慢的速度触发、因为它不依赖于硬件保护机制。

    此致、

    Anthony