This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:DataFlash JEITA 充电参数修改方法

Guru**** 2427060 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534371/bq40z50-dataflash-jeita-charging-parameter-modification-method

部件号:BQ40Z50

工具/软件:

尊敬的专家:

我们现在有一个笔记本电脑电池项目(保护板使用 BQ40Z50)。 由于充电器在早期设计中不被视为智能充电器、因此 BQ40Z50 的 JEITA 参数设计中未考虑智能充电器的应用。

红色方框中的参数设置不当、可能导致智能充电器停止充电或未充满电。

现在、我们的终端客户希望在笔记本电脑主机上编写一个软件程序、通过电池的 SMBus 接口修改这些参数。 您是否有任何修改方法可提供?

Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joyce、

    已指定此趋势、正在处理一个响应。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joyce、

    可以使用 ChargingVoltageOverride() 和 ChargingCurrentOverride() 命令在密封状态下更改以下值。 若要更改温度范围、需要解封该电量监测计、但我们不建议在应用中解封器件:

    此致、

    Anthony