This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H1121-SP:输出电压精度

Guru**** 2372150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H1121-SP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530853/tps7h1121-sp-output-voltage-accuracy

器件型号:TPS7H1121-SP

工具/软件:

尊敬的支持部门  

我们需要的输出电压为 5.00 [V]+/- 50 [mV]/1.1 [A] 。 输出电压精度为 1.5%时、TPS7H1121-SP 在 TA =– 55°C 至 125°C 范围内接近于该精度。  我们如何计算  TA =– 30°C  到 60°C 温度的精度 。

祝您一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rolf:

    虽然我没有不同温度范围的确切最小/最大百分比容差、但我可以提供一些标称平均 值、以让您了解此规格在整个温度范围内的典型表现。 您可以进行线性化以找到近似的温度系数。

    –0.17%@–55C

    0.12%@ 25°C

    0.05%@ 125°C  

    TID 报告 (5VIN - 3VOUT - 1A) 此页面中的统计数据也可帮助您了解此规格在 25°C 下的一般分布情况。 数据表最小/最大限制考虑了多个变化来源、并具有一些保护带、但最终它们是我们要测试的结果。  

    谢谢、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sarah

    您具体如何计算精度? 我不理解数据表中 1.1%的计算结果。 您是否有此项的电子表格?

    这些温度系数 值是否对应于功能方框图中所示的内部 Vref?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rolf:

     数据表中的第 8.3.4 节更详细地介绍了输出精度规格。 电气特性中列出的 1.1%限值是我们屏幕上显示的统计值。 该限值是根据一组在工作条件、温度范围内测试的器件(除非在测试条件中另有说明,例如仅 25°C 的规格)和 RLAT(如果适用)的输出精度测量结果设定的、并包括一些统计防护带。  

    温度系数值是针对输出精度本身的、但精度在很大程度上取决于 Vref 的变化。

    谢谢、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TPS7H11x1_2D00_SP_5F00_ERROR.xlsxHiSarah  

    我们以及我们的客户仍然不了解精度计算;也不了解如何使用给定的值

    –0.17%@–55C

    0.12%@ 25°C

    0.05%@ 125°C  

    请参阅随附的电子表格、检查 我们的结论是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rolf:

    感谢 Excel 工作表、我想我现在可以更好地理解您的困惑。  您主要感到困惑的是计算值比数据表精度规格差 — 是这样吗?

    数据表中未计算 VACC 规格、它是 针对大量器件在电压/负载/温度等条件下进行测量的、以便设置统计限值。 同样、 也会针对 大量器件样本来测量影响 VACC 的其他规格(例如 Vref,线路调节器,负载调节器等)、以设置统计限值和平均值。 每个数据表规格都有单个器件可能具有的可能值的分布曲线。

    理论上、您可以使用影响输出精度的规格的总体水平限制来计算最坏情况下的输出精度。 然而,在现实中,如果你看一个单元,而不是人口水平的平均值,这些贡献的规格往往互相抵消,并且往往不采取最极端的值可能在他们的分布曲线。

    以单个 TPS7H1121 单元为例:这个单元的 Vref 可能会将输出推高到高于 其他单元的 Vref、 但该单元的线路调节可能会使输出低于其他单元的输出。 这两个因素不一定会相互抵消、但它们确实会略有相互抵消、这有助于消除极低和极高的输出精度值。 结果是实际测量的输出精度规格可能比计算建议的要严格。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    回到您的具体案例、

    遗憾的是、在数据表规定的条件之外、我们无法提供数据来保证输出精度、因为我们将测试和筛选器件。 在整个温度范围 (VIN>3V) 内、我们可以说它不会大于+/–1.5%。

    我提供的–55°C、25°C 和 125°C 的平均值可以为您提供一些有关随温度变化的总体趋势的信息。 但由您决定如何或是否应用此项、以拧紧特定温度范围的数据表规定限值。 我希望我能提供更多的信息、但我没有数据可以提供。

    祝您一切顺利、

    Sarah