This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC14131-Q1:驱动 MOSFET 时输出崩溃。

Guru**** 2422790 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC5880-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535197/ucc14131-q1-output-collapses-when-driving-mosfets

器件型号:UCC14131-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC5880-Q1

工具/软件:

器件在 使用 4 个 MOSFET 驱动 UCC5880-Q1 时正常运行约 28ms。 使用了 TI 电子表格对器件进行配置。

无需连接到 MOSFET 即可正常工作。 所有电压(Vfbbvdd、VfbVEE、Vdd-Vee、COM-Vee 均正确)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Philip、
    这款器件的工程师专家尚在时间库中、他将于 2007 年 7 月 7 日回来。

    谢谢你