This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC14131-Q1:PG 引脚在正常运行时保持高电平。

Guru**** 2422790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535193/ucc14131-q1-pg-pin-remains-high-when-operating-normally

器件型号:UCC14131-Q1

工具/软件:

VIN=13v、Vfbvdd-Ve=2V4、Vfbee-Ve=2V4、外壳温度是凉爽的、因此 PG 应被拉至低电平。

VDD-Vee = 17v2 且 COM-Ve=5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Philip、
    这款器件的工程师专家尚在时间库中、他将于 2007 年 7 月 7 日回来。

    谢谢你