This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5177:替代

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: LM51770, LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534781/lm5177-alternative

器件型号:LM5177
主题中讨论的其他器件: LM5118

工具/软件:

您好的团队、

VIN:24~35V(考虑裕度,(max) 需要> 50V)

VOUT:24V

负载:1A

在某些情况下、需要将 24V 转换为 24V、因此我要尝试寻找可支持 95%以上占空比的降压/升压或降压 IC。

我们有转换器集成的 MOS,我们需要大约 6mm*4mm 的尺寸。

 

谢谢

Lillian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lillian、

    LM51770 是推荐的全新降压/升压控制器。 如果解决方案尺寸对您来说太大、那么可以选择使用 LM5118、封装尺寸为 6.5mm*4.4mm。