This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24298:当温度高于 45°C 时、电池模式下的系统调节发生 n't

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529821/bq24298-system-regulation-in-battery-mode-isn-t-happening-at-temperatures-above-45-c

器件型号:BQ24298

工具/软件:

当 VBUS 不存在且仅存在电池时、我们有一个使用系统输出的器件。 当温度超过 45°C 时、不再调节系统电压。 我们是否需要处理寄存器设置来纠正此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    能否分别针对室温和 45°C 提供以下信息? 您提到 VBUS 缺失、请确认以下内容。

    1. 充电器运行条件、例如 VBUS(VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VBAT(BAT 引脚上的电压)、IBAT、VSYS、ISYS。
    2. 所有寄存器读数。 寄存器读数有助于了解充电运行状态和故障情况(如果有)。

    谢谢、

    Ning

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题是无关的、无需采取进一步行动。