This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502-Q1:dVdt RC 接地、而不是栅极源极

Guru**** 2371820 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74502-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534819/lm74502-q1-dvdt-rc-to-ground-rather-than-gate-source

器件型号:LM74502-Q1

工具/软件:

 我对 LM74502-Q1 有一个简单的问题:为什么您有用于从栅极到 GND 而不是从栅极到源极的压摆率控制的 DVDT RC?  我遗漏了一些明显的东西、想理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeremy:

    FET 以源极跟随器配置驱动、因此如果栅极上升速度缓慢、源极上升速度必然会缓慢、这是减小浪涌电流的整体思路。

    RC 减慢栅极上升时间。

    此致、

    Shiven Dhir