This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61047EVM:TLV61047EVM:

Guru**** 2638205 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV61047EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534968/tlv61047evm-tlv61047evm

器件型号:TLV61047EVM

工具/软件:

您好:

使用 TLV61047EVM  需要 12V 至 24V 转换和 200mA 电流。

请建议使用电感器、RFBB 和 RFBT。

还要建议 SMD 二极管器件型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sameer、

    建议 L=10uH (XAL4040-103ME)、RFBB=10k、RFBT=187k。

    二极管:PMEG40T20ER