This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56837H:关于 TPS56837H 的设计

Guru**** 2375840 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56837H
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534980/tps56837h-regarding-the-design-of-tps56837h

器件型号:TPS56837H

工具/软件:

您好的团队、

我的客户正在考虑使用具有以下规格的降压转换器:

  • 输入电压范围: 22.8V 至 25.2V
  • 输出电压: 21.5V
  • 输出电流: 7A
  • 开关频率: 300kHz 或更高
  • 可调软启动

我们根据这些规格及其成本效益选择了 TPS56837H。 但是、我们很担心、因为输出电压范围高达 22V、这非常接近我们的要求。

根据建议运行条件、SW 引脚的额定电压为 28V、最大绝对额定值为 32V、因此我们认为这个应该没问题。

您能否说明 22V 输出电压额定值的来源?

此外、我们使用 WEBENCH 进行设计、没有遇到任何重大问题、因此我们认为在规格方面应该没有问题。

如果有任何其他符合上述规格的推荐器件、请告知我们。

此致、

Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    [报价 userid=“612118" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534980/tps56837h-regarding-the-design-of-tps56837h ]您能否阐明 22V 输出电压额定值的来源?

    22V 来自我们的客户对双端口 Type-C 适配器应用的要求之一。  

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gautam:

    感谢您的答复。

    我知道输出电压额定值由双端口 Type-C 适配器应用决定。

    假定使用上述规格没有问题是否正确?

    此外、还有其他推荐的器件吗?

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kyohei,  

    [引述 userid=“612118" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534980/tps56837h-regarding-the-design-of-tps56837h/5903300 #5903300“]

    假定使用上述规格没有问题是否正确?

    [/报价]

    是的、您可以很好地使用。

    此外、是否有任何其他推荐的器件?

    这是 最经济的。  

    此致、

    Gautam