This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22676:与 LM22673 &amp 的差异;LM26765

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2676, LMR16020, LM22676, LM22673, TPS542021, LMR36520, LMR38020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533702/lm22676-differences-with-lm22673-lm26765

器件型号:LM22676
主题中讨论的其他器件: LM22673、LM2676、 TPS542021、LMR16020、 LMR36520LMR38020

工具/软件:

尊敬的团队:

LM22676、LM22673 和 LM26765 之间有何差异? 客户询问。 感谢您的大力帮助。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Franics:

    您是说 LM2676 是第三款器件吗?

    如果是、它是比其他两个频率更低的应用、因此更适合更高效率的应用。

    LM22676 和 LM22673 之间的差异主要在于其特性。 LM22673 具有可调节电流限制和软启动时间。

    仅供参考、这些器件有些旧、因此您可能需要查看一些较新的替代方案。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Niranjan、

    感谢你的帮助。

    是、LM2676。 我知道这些器件很旧、我已经向客户推广 TPS542021、但 其系统中没有 CPN(意味着更复杂)、您还可以在此处推荐宽降压器件吗?我也会让客户考虑它。 谢谢。 10V 至 40V 输入电压、5V 输出电压、2A 负载。

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    如果 VIN 范围可高达 40V、最好使用一个能够支持至少 60V 输入电压的转换器。

    您可以考虑以下设备:

    1) LMR16020 : 60V,2A 异步降压

    2) LMR36520 : 60V,2A 同步降压

    3) LMR38020 : 80V,2A 同步降压,如果需要更大的裕度

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Niranjan、

    感谢您的大力帮助、这里没有其他问题。