This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:最好使用哪个 CComp 公式

Guru**** 2504695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532812/lm5122-which-ccomp-equation-is-best

器件型号:LM5122

工具/软件:

感谢您发布 V1.1.0 快速入门计算器电子表格并解决 RCOMP 计算的问题。   数据表 EQ 48 似乎也需要更新。   

为了计算 Ccomp、数据表建议使用“两倍负荷极点频率“(公式 49)、  文档“多相同步整流升压转换器内幕“建议使用 Fcross/10(公式 39 和 40)、快速入门计算器似乎使用实际的功率极点频率。   

在这三个选项中、哪一个是最佳选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    专家将再次关注星期一。

    请稍后收到回复。

    此致、
    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    感谢您提供有关快速入门计算器更新的反馈。
    我同意数据表中的公式 (48) 和 (49) 也需要更新、以便再次与计算器匹配。

    关于“多相同步整流升压转换器内幕揭秘“文档、您是指这些公式吗?

    此 Ccomp 公式有效、结果应与更新后的快速入门计算器和我们的功率级设计器工具相匹配。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是我提到的另一个公式、但它为我提供了接近快速入门计算器 Ccomp 值的 1/4。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    这是意料之外的。
    您能再次向我发送填写好的快速入门计算器吗?
    因此、我可以仔细检查计算结果、看看是否得到相同的结果。

    谢谢、此致、
    Niklas