This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:LM5176:4mA 输入电压、而 65mA 输出线性稳压器馈电的 VCC? i'm 没有得到它。

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534804/lm5176-lm5176-4ma-into-vin-but-65ma-out-of-linear-regulator-fed-vcc-i-m-not-getting-it

器件型号:LM5176

工具/软件:

LM5176 的数据表指出、Vin 的工作电流为 2mA 典型值、最大 4mA (根据方框图,我认为无论是仅 Vin 还是 Vin+Vbias,流入芯片的总电流都几乎相同,对吧?)

然后输入输入看似简单线性 LDO 稳压器的电压、即 VCC 的 6.95-7.88V。

数据表还显示 VCC 的电流限制为 65mA。  

如果 Vin 上的线性稳压器仅接受最大 4mA、那么 VCC 的 65mA 如何可行?
或者、数据表中是否只是说 VCC 具有内置限流器并设置为 65mA?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    该电流是 LM5176 内部电路所需的电流。

    LDO 主要为外部 MOSFET 栅极信号提供栅极驱动器。 该电流不包含在 VIN 电流中、即使它也需要在该电流中提供(如果未通过 BIAS 供电)。 该值将为您提供器件本身需要的电流信息。 我们无法控制 MOSFET 需要什么。 但在这里、LDO 具有 65mA 的最大限制。

    我希望这有助于解决您的困惑。

    此致、

     Stefan